欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.000781激光测量仪

  • 2020.05.28 10:54:28
  • 米思米
  • 2230

本案例"激光测量仪",可使用高精度XY滑台进行精密测量检查。通过在传感头上安装手动滑台,实现轻松调整工件板厚变更时,可使用手动滑台调整测量量程的变更工件的凹凸高低差部高度:需要1.0[mm]±10[μm]的零件精度,因此采用高精度XY滑台。


用途

· 使用激光位移计连续检查多个规定点

 No.000781激光测量仪

设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

CAD_download

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities